This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1312:EVM 上指示灯的含义

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1312, FDC2114EVM, LDC1312EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/707905/ldc1312-meaning-of-indicator-lights-on-the-evm

器件型号:LDC1312
主题中讨论的其他器件: FDC2114EVM

团队、  

我的客户使用 LDC1312 EVM 来测试不同的配置。 其中一个板无法正常工作、LED 指示灯也不总是一致。 手册中没有说明红色/绿色指示灯的含义。 您能否提供一些有关它们的含义的指导、请参阅?  

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Viktorija、

    我最近回答了一个非常类似的问题、应该会有所帮助: e2e.ti.com/.../700086

    这个问题与 FDC2114EVM 有关、但 FDC2114EVM 和 LDC1312EVM 上的 LED 具有相同的功能。

    此致、