This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60096:DAC60096最大压摆率

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC60096

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/707121/dac60096-dac60096-max-slew-rate

器件型号:DAC60096

您好!

正确缓冲(使用快速精密运算放大器) DAC60096输出可实现的最大压摆率是多少?

谢谢、

尼古拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nikolai、您好!

    该 DAC 是无缓冲的、因此稳定时间/压摆率基本上是一个 RC 函数。 输出阻抗通常为41kΩ Ω、因此压摆率由输出和外部放大器之间的电容决定。 10%至90%的×τ 时间约为2.2 μ s、τ Ω 为 R×C 如果估算出10pF 的电容、则10-90上升时间大约为0.9µs μ s。

    谢谢!
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Paul、

    我只想确保没有其他隐藏限制。

    尼古拉