请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1282 Sirs、
我想获取有关 ADS1282上以下参数的信息。 您能否提供有关这些输入和输出的详细信息、因为它们未在数据表中列出。
我们需要知道每种电压、电流或信号类型。
相关信号:
数字输入- CLK、SCLK、相关 DIN 参数:C (输入)
数字输出- DOUT
相关参数:C (输出)
这些相关参数未发布在当前数据表中。 请提供有关这些方面的反馈
在我们尝试完成零件应力分析时迅速完成。 谢谢你。