Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF89
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC38RF89 尊敬的:
我在使用 DAC38RF89时遇到了一个问题。我选择0x12F_0001寄存器,获得正弦波的恒定输出,但当我将寄存器更改为0X12F_0000时,没有任何结果。 我通过读取寄存器0x164-0x16d 进行了204b 通信、得到了0000。
我的 DAC38RF89在 LMFS=8118,我想获取一些代码或建议,包括使用寄存器0x128。
谢谢你
祝你一切顺利。
徐国