请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMP92066 大家好、
我收到了以下 LMP92066问题、并希望您能就默认输出电压为-5V 提出建议。 您会推荐什么? 关于编程工具和连接问题、我认为这通常由系统处理器完成、因为它只是一组 I2C 写入、如果具有相似的强度、上拉电阻器可以在处理器中、对吧?:
我们需要有关 EEPROM 编程的建议和完整解决方案:
- 我们需要使用什么是 Burner 工具(软件和 USB 适配器)
- 我们需要在电路中使用什么连接器以及我们需要连接的 LMP92066PWP 的输入和输出。
- 我们如何使用-5V 而非0V 启动该过程、以避免损坏将连接到 DAC 输出的组件。
- 将 LMP92066PWP 连接到 FPGA/ARM 以烧写 EEPROM 的正确方法是什么
- 我们是否需要像原理图中那样放置具有上拉电阻的 I/O 引脚、或者我们是否可以通过 FPGA 或 USB 刻录机将其上拉。
谢谢、
Antonio