This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7071:QMC

Guru**** 663810 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7071
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/719691/afe7071-qmc

器件型号:AFE7071

你好!!!

我的问题是关于 AFE7071的 QMC、有三个参数可以调整阴道:PHASE、I_OFFSET/Q_OFFSET 和 Gaini/gainQ。然而、当我配置三个参数中的一个时、哪个参数更重要?

 它们之间的关系是什么?甚至是如何设计参数?

 非常感谢你们的帮助!!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ljj Jason、

    我们将查看您的问题、并很快与您联系。

    此致、

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DBROCK、

    我可以提供您的号码吗?甚至我可以如何与您联系?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ljj Jason、

    我对拖延表示歉意。

    这些参数中的每一个对于平衡 I 和 Q 信号都很重要。 DAC 的模拟部分可能会发生 I/Q 不平衡、并可能导致边带图像。

    有关 I/Q 不平衡影响的更深入的说明、请参阅本文档的第2和第3节。 虽然它侧重于 ADC 的使用、但理论也适用于 DAC。

    www.ti.com/.../slwu085.pdf

    此致、

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan,您好!
    谢谢大家!
    LO fre光 通滤波器在您的帮助下是很好的。但是、我无法调节和消除直流偏移(边带图像)、即使我将相位系数增加了20 (范围1024)、也有大量的参数组合。 虽然其他参数已确定,以及调整了 Gaina 和 Gainb (2048范围),但它确实让我感到困扰。
    请帮帮我。
    期待您的帮助
    非常感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ljj Jason、

    您是否正在使用 AFE7071EVM 评估模块? 当您更改这些 QMC 参数时、您是否注意到任何更改(它们是否看起来正常工作)?

    您是否首先启用 QMC 和偏移?

    如果您可以共享寄存器配置和任何其他设置信息、这将很有帮助。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    我没有使用 AFE7071EVM。我首先启用了 QMC、偏移、 在调整不平衡之前、边带图像几乎没有变化  

    已经选择了更好的 filter_tune。甚至更多的我已经检查了我的硬件环境。所以、这真的令人难以置信。

    谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dan

    配置为 CA 的寄存器0x05、I、详细寄存器配置如下:

    00-B2

    01-90

    02-00

    03-DC

    04-0F

    05-CA

    06-00

    07-13.

    0B-06

    09-00

    0A-FE

    08FF

    0f-64

    0E-FF

    0D-00

    0C-00

    我已将滤波器的基带调整为1MHz、即使我调整了更好的寄存器配置、侧向抑制和 LO 馈通也无法达到我的预期。这真的让 我感到困扰。期待您的认真帮助。

    谢谢!!!

    Ljj Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ljj Jason、

    能否提供您正在使用的 DAC 模式文件和其他设置参数(时钟频率、LO 等)? 这将使我更容易在我的设置中复制您的问题。 您可以提供的任何输出图像以及您发现的不符合规格的图像也会有所帮助。

    此致、

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DBROCK:

    我几乎已经调整了 QMC DONE、这是非常重要的时间、最终、LO 馈通甚至图像都在我团队的帮助下下降

    谢谢你们!

    此致、

    Jason Ljj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason Ljj、

    我很高兴听到您正在取得进展。 除非您对此主题还有其他问题、否则我将结束本次主题。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    此外,这也不是问题

    谢谢

    Jason Ljj