This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122C04:需要 ADS122C04的 WQFN CAD 文件

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS122C04, ADS112C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/723308/ads122c04-need-the-wqfn-cad-file-for-ads122c04

器件型号:ADS122C04
主题中讨论的其他器件: ADS112C04

大家好、

我需要 ADS122C04的 WQFN 封装 CAD 文件。 我在 TI 网站上找不到。 可以将其发送给我吗? 或者、您可以向我发送 ADS122C04的 Altium Designer 格式文件吗?

[Joachim]从论坛中删除您的公司电子邮件地址

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、您好!

    采用 WQFN 封装的 ADS122C04尚未发布。 在器件上市时、我们将在线提供 CAD 文件。
    但是、让我看看我是否可以为您组织 CAD 文件。 这可能需要几天时间。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、您好!

    您能否同时使用 ADS112C04的 CAD 文件? 该器件具有相同的封装和引脚排列。
    我们下周尝试在线获取 ADS122C04的 CAD 文件。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joachim、
    好的。 我将下载 ADS112C04的 WQFN 封装并将其用于 ADS122C04。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、您好!

    我想告诉大家、ADS122C04的 CAD 文件现在已联机。

    此致、