This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1158:上拉/下拉电阻器

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/722768/ads1158-pull-up-down-resistors

器件型号:ADS1158

将 ADS1158与推挽式 MCU 输入/输出相连时、是否需要在转换控制引脚上使用上拉/下拉电阻器? 我不使用 PWDWN 或复位功能、因此这些特定引脚通过10k 电阻上拉至 DVDD。 我在芯片选择线路上使用10k 上拉电阻(外部)、但不确定 START 和 DRDY 线路。 START 为高电平有效、因此10k 下拉电阻(外部)是否有用? 同样、DRDY 为低电平有效、10k 上拉电阻(外部)是否有利?

是否有任何理由在任何 SPI 线路上使用上拉/下拉电阻器(我不认为是这样)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、jars121、

    如果您的 MCU 能够在正常运行期间驱动这些拉电阻器、则无需使用拉电阻器;但是、我看到有两个好处、可能使您决定在少数 ADC 控制信号上使用拉电阻器:

    1. 如果您不打算使用特定信号并且/或者您的 MCU 引脚处于低电平、则可以使用拉电阻器固定某些信号、并且您不必对 MCU 进行编程即可使用这些引脚执行任何操作。

      1. 但是、如果您没有 MCU 引脚短缺、则可以使用 MCU 代替拉电阻器、并可能在将来更新您的软件以使用这些引脚(如果您愿意)。

    2. 在加电或 MCU 初始化例程期间、如果不存在牵引电阻器、ADC 控制引脚可能会保持悬空。 添加拉电阻器有助于提供可预测且更平稳的上电。 话虽如此、您通常可以通过首先将/PDWN 设置为高电平来解决软件初始化例程中的这种未知行为、 然后切换/RESET 引脚(或切换/CS 以重新启动 SPI 通信并发出 RESET 命令)以恢复对这些信号的控制、并确保器件默认为已知状态。

    关于哪些引脚需要拉电阻器...我首先优先选择/PWDN 和/RESET、然后可能是/CS、然后开始下一步。 /DRDY 由 ADC 驱动、不需要任何拉电阻器、因为您可以在软件中完全控制忽略此引脚的状态、直到您需要它。 在/CS 为低电平时驱动 SPI 信号、否则会忽略这些信号、因此我不会看到需要在那里拉取电阻器。 我希望这会有所帮助!

     

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一如既往地感谢 Chris、非常感谢您的意见!