This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7954的 ADC 滤波器设计

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7954

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/721473/adc-filter-design-for-ads7954

主题中讨论的其他器件:ADS7954

您好!

我需要有关 ADC 输入滤波器设计的建议。 想法是我需要为 ADC ADS7954设计一个输入滤波器。 问题是我只有一个信息:输入电压范围为5V。 就这些!

我感觉输入信号将不再超过100kHz。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Bogdan

    欢迎访问 TI E2E 论坛

    TI 网站上有 TI 高精度实验室培训视频、其中详细介绍了 SAR ADC 前端设计。 我建议您查看有关 ADC 的 TI 高精度实验室、该实验室可在以下链接中找到

    training.ti.com/ti-precision-labs-adcs

    有关 ADC 前端设计、请参阅这些视频的第5部分和第6部分。

    谢谢、此致
    Abhijeet