This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7828-Q1:差分和单端模式下的输入范围

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7828-Q1, ADS7828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/720337/ads7828-q1-input-range-in-differential-and-single-ended-mode

器件型号:ADS7828-Q1
主题中讨论的其他器件: ADS7828

您好!

我计划 在我的设计中使用 ADS7828-Q1 ADC。 但是、我对差分/单端模式下的输入范围以及数据表中详述的典型应用"8.2.1 ADS7828-Q1带电流分流监控器"有点困惑。

1/从数据表第4页(6.3建议运行条件)和 TI 的视频“SAR ADC 输入类型”(https://training.ti.com/ti-precision-labs-adcs-sar-adc-input-types)中,我了解到 ADS7828-Q1具有 伪差动输入:负输入(VIN-)必须保持在-0.2V...0.2V 之间。 但是:

  • 在图25中、VIN-连接到3.3V 基准电压。
  • 在数据表第22页中、它被写为"ADS7828-Q1器件的全差分电压输入。。。"

哪种类型的输入具有此 ADC:伪差动或全差动? VIN 是否比 GND 高几伏?

2在“8.1.1.3单端输入”一节中,解释说在单端模式下,由于只覆盖一半的输入标度,因此损失了一位分辨率。 对于全差分输入 ADC、而不是伪差分输入、情况就会如此。 ADS7828 (而非 ADS7828-Q1)的数据表根本没有提到这一点。 除此之外、在图24中、我们可以读取"输出代码0-32767"、尽管该 ADC 只有12位。 这使我认为数据表的整个部分是错误的。

在单端模式下,丢失一位吗?  

3在这篇 文章 https://e2e.ti.com/support/data_converters/precision_data_converters/f/73/t/695297中, Abhijeet 写道“对于单端配置(输入以 COM 引脚为基准),模拟输入范围高达 VDD。 "。 这意味着 VREF 不在单端配置中使用?

总之,我的问题是:

  • 单端模式
    • VREF 还是 VDD 用于定义 LSB?
    • 丢失一位吗?
  • 在差分模式下:
    • 输入是伪差动还是全差动?

谢谢、
Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:
    感谢您的提问、我们正在研究并将很快返回给您。 此致 Cynthia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    请参阅下面我的评论

    该器件可用于单端或伪差分配置(VIN-摆幅限制为-0.2V 至0.2V)。 该器件不是全差动器件。 我认为数据表说明部分存在一些错误、需要更正。

    Vref 用于 LSB 计算。 我想、在计算 LSB 时考虑 VDD 还是 VREF 的混淆可能来自器件运行模式。 该器件可与内部基准或驱动 REFIO 引脚的外部基准搭配使用。

    当与内部基准一起使用时、器件输入范围通常为0至 VREF (0至2.5V)。

    如果您计划将此器件与外部基准一起使用、则基准电压可上升至 VDD。 这就是器件输入范围可以为0V 至 VDD (VREF = VDD)的地方。

    2.如果您在单端配置中使用此器件、我认为不会丢失一位。 我们需要更正数据表的该部分。

    希望这能解答您的问题。 我们将努力纠正这些错误。

    谢谢、此致
    Abhijeet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Abhijeet、

    感谢您的回复快速而良好。 它回答了我的问题。 总结:

    - LSB 由 VREF 定义。 VREF 可以是内部(2.5V)或外部(最高 VDD)。
    -输入是伪差动输入。
    -单端配置中没有丢失位。

    我还有另外一个问题:此器件有2个版本(ADS7828E 和 ADS7828EB)。 ADS7828EB 可提供更好的性能(更好的线性度、更低的偏移等)。
    但是、汽车器件只有一个版本(ADS7828EIPWRQ1)。 哪些规格适用于此部件? *版 E 或*版 EB 的版本?

    谢谢、此致、
    Thomas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    有关 ADS7828-Q1 (ADS7828EIPWRQ1可订购)、请参阅 ADS7828E 电气规格。

    谢谢、此致
    Abhijeet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Abhijeet、

    感谢您的回答。

    此致、
    Thomas