This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775:哪种条件需要输出电流±24mA

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/720739/dac8775-which-condition-need-the-current-out-24-ma

器件型号:DAC8775

你(们)好,先生

您能告诉我哪种情况需要输出电流±24mA 吗

如何测量-24mA? 电流表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    模拟输出模块(发送器)的电流和电压范围实际上取决于您所驱动的模拟输入模块的期望值。 有些现场传动器和其他器件需要此范围才能工作。 例如、阀执行器可以使用负满量程表示逆时针全时最大值和正满量程、0为中性位置。 这只是一个示例。

    该器件还可在需要拉电流和灌电流的应用中用作精密电流源。

    测量-24mA 与测量正电流范围相同。 您可以使用串联电流表来指示电流流动方向、也可以测量负载电阻器上的电压。 负载电阻器上的电压在范围的正极范围内为正极、在范围的负极部分为负极。

    谢谢、
    Garrett