This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/ADS1263:代码示例

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TIPD188, ADS1262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/718745/ccs-ads1263-code-example

器件型号:ADS1263
主题中讨论的其他器件:TIPD188ADS1262

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试为参考设计 TIPD188编译固件

最初、我有100多个错误、主要与 USB 的驱动程序缺失有关

我已下载这些缺失的驱动程序、并将错误减少到52个。  编译 SimpleUSB 反向通道也没有问题

是否有办法在一个 zip 文件中获取所有必需的驱动程序?

错误:

说明资源路径位置类型
#1965无法打开源文件"descriptors.h" UsbCdc.c /ADS1262_TIPD188/USB_API/USB_CDC_API 行44 C/C++问题
#1965无法打开源文件"descriptors.h" usbhid.c /ADS1262_TIPD188/USB_API/USB_HID_API 行46 C/C++问题
#1965无法打开源文件"descriptors.h" UsbHidReq.c /ADS1262_TIPD188/USB_API/USB_HID_API 行45 C/C++问题
#1965无法打开源文件"descriptors.h" UsbMscReq.c /ADS1262_TIPD188/USB_API/USB_MSC_API 行40 C/C++问题
#1965无法打开源文件"descriptors.h" UsbMscScsi.h /ADS1262_TIPD188/USB_API/USB_MSC_API 行40 C/C++问题
#1965无法打开源文件"descriptors.h" UsbPHDC.c /ADS1262_TIPD188/USB_API/USB_PHDC_API 行40 C/C++问题
#1965无法打开源文件"driverlib.h" ADS126x.h /ADS1262_TIPD188/ADS126x 第49行 C/C++问题
#1965无法打开源文件"driverlib.h" hal.h /ADS1262_TIPD188第40行 C/C++问题
#1965无法打开源文件"driverlib.h" interrupts.c /ADS1262_TIPD188第14行 C/C++问题
#1965无法打开源文件"driverlib.h" usb.c /ADS1262_TIPD188/USB_API/USB_Common line 46 C/C++ problem
#1965无法打开源文件"driverlib.h" usbEventHandling.c /ADS1262_TIPD188/USB_APP 线路37 C/C++问题
#1965无法打开源文件"driverlib.h" usbdma.c /ADS1262_TIPD188/USB_API/USB_Common line 42 C/C++ problem
#1965无法打开源文件"inc/hw_regaccess.h" dma.c /ADS1262_TIPD188/driverlib/MSP430F5xx_6xx/deadated line 45 C/C++ problem
#1965无法打开源文件"inc/hw_regaccess.h" flash.c /ADS1262_TIPD188/driverlib/MSP430F5xx_6xx/已弃用的行45 C/C++问题
#1965无法打开源文件"inc/hw_regaccess.h" mpy32.c /ADS1262_TIPD188/driverlib/MSP430F5xx_6xx/DEPRECATED 行45 C/C++问题
#1965无法打开源文件"inc/hw_regaccess.h" pMM.c /ADS1262_TIPD188/driverlib/MSP430F5xx_6xx/deadated line 45 C/C++ problem
#1965无法打开源文件"inc/hw_regaccess.h" ram.c /ADS1262_TIPD188/driverlib/MSP430F5xx_6xx/DEPRECATED 行45 C/C++问题
#1965无法打开源文件"inc/hw_regaccess.h" SFR.c /ADS1262_TIPD188/driverlib/MSP430F5xx_6xx/DEPRECATED 行45 C/C++问题
#1965无法打开源文件"inc/hw_regaccess.h" sys.c /ADS1262_TIPD188/driverlib/MSP430F5xx_6xx/deadated line 45 C/C++ problem
#1965无法打开源文件"inc/hw_regaccess.h" UCS .c /ADS1262_TIPD188/driverlib/MSP430F5xx_6xx/DEPRECATED 行45 C/C++问题
#1965无法打开源文件"USB_API/USB_Common/device.h" UsbIsr.c /ADS1262_TIPD188/USB_CONFIG 行36 C/C++问题
#1965无法打开源文件"USB_API/USB_Common/device.h"描述符.c /ADS1262_TIPD188/USB_CONFIG 行39 C/C++问题
#1965无法打开源文件"USB_API/USB_Common/device.h" usbConstructs.c /ADS1262_TIPD188/USB_APP 线路35 C/C++问题
gmake:***[ADS126x/AC_Bridge.obj]错误1 ADS1262_TIPD188 C/C++问题
gmake:***[ADS126x/ADC2_DEMOJ.obj]错误1 ADS1262_TIPD188 C/C++问题
gmake:***[ADS126x/ADS126x.obj]错误1 ADS1262_TIPD188 C/C++问题
gmake:***[console.obj]错误1 ADS1262_TIPD188 C/C++问题
gmake:***[driverlib/MSP430F5xx_6xx/弃 用 dma.obj]错误1 ADS1262_TIPD188 C/C++问题
gmake:***[driverlib/MSP430F5xx_6xx/弃 用/flash.obj]错误1 ADS1262_TIPD188 C/C++问题
gmake:***[driverlib/MSP430F5xx_6xx/弃 用/mpy32.obj]错误1 ADS1262_TIPD188 C/C++问题
gmake:***[driverlib/MSP430F5xx_6xx/弃 用/PMM.obj]错误1 ADS1262_TIPD188 C/C++问题
gmake:***[driverlib/MSP430F5xx_6xx/弃 用/ram.obj]错误1 ADS1262_TIPD188 C/C++问题
gmake:***[driverlib/MSP430F5xx_6xx/弃 用/sfr.obj]错误1 ADS1262_TIPD188 C/C++问题
gmake:***[driverlib/MSP430F5xx_6xx/弃 用/sys.obj]错误1 ADS1262_TIPD188 C/C++问题
gmake:***[driverlib/MSP430F5xx_6xx/em弃 用/UCS.obj]错误1 ADS1262_TIPD188 C/C++问题
gmake:***[hal.obj]错误1 ADS1262_TIPD188 C/C++问题
gmake:***[interrupts.obj]错误1 ADS1262_TIPD188 C/C++问题
gmake:***[main.obj]错误1 ADS1262_TIPD188 C/C++问题
gmake:***[USB_API/USB_CDC_API/UsbCdC.obj]错误1 ADS1262_TIPD188 C/C++问题
gmake:***[USB_API/USB_Common/usb.obj]错误1 ADS1262_TIPD188 C/C++问题
gmake:***[USB_API/USB_Common/usbdma.obj]错误1 ADS1262_TIPD188 C/C++问题
gmake:***[USB_API/USB_HID_API/usbhid.obj]错误1 ADS1262_TIPD188 C/C++问题
gmake:***[USB_API/USB_HID_API/UsbHIDREQ.obj]错误1 ADS1262_TIPD188 C/C++问题
gmake:***[USB_API/USB_MSC_API/UsbMscREQ.obj]错误1 ADS1262_TIPD188 C/C++问题
gmake:***[USB_API/USB_MSC_API/UsbMscScsi.obj]错误1 ADS1262_TIPD188 C/C++问题
gmake:***[USB_API/USB_MSC_API/UsbMscStateMachine.obj]错误1 ADS1262_TIPD188 C/C++问题
gmake:***[USB_API/USB_PHDC_API/UsbPHDC.obj]错误1 ADS1262_TIPD188 C/C++问题
gmake:***[USB_APP/usbConstructs.obj]错误1 ADS1262_TIPD188 C/C++问题
gmake:***[USB_APP/usbEventHandling.obj]错误1 ADS1262_TIPD188 C/C++问题
gmake:***[USB_config/descriptors.obj]错误1 ADS1262_TIPD188 C/C++问题
gmake:***[USB_config/UsbIsr.obj]错误1 ADS1262_TIPD188 C/C++问题
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。 ADS1262_TIPD188 C/C++问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nigel、

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    我认为这些错误是由于工程中某些编译器搜索路径设置错误所致;所有必需的文件都应该在那里... 我刚刚将 TIPD188固件导入到 CSS 8.1中、并遇到类似的错误。 通过更新以下项目属性、我能够解决所有这些问题:

    尝试更新这些包含路径、并查看编译器错误是否消失。

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    修复了它!

    非常感谢您的帮助

    Nigel