请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE5805 主题中讨论的其他器件:、 TSW1400EVM
您好、TI 专家,
我现在使用的是 AFE5805、
现在、我想通过 SPI 接口~更改 PGA
但我没有成功,我是否需要启用任何功能才能成功更改 PGA?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 专家,
我现在使用的是 AFE5805、
现在、我想通过 SPI 接口~更改 PGA
但我没有成功,我是否需要启用任何功能才能成功更改 PGA?
你好、Fawn、
您能否确认是否已通过 AFE5805 GUI 写入初始命令?
此步骤用于调整 ADC 输入和输出配置。 因此、TSW1400可以正确捕获数据。
1。设置地址字节= 0数据字节= 1。 单击任意空格区域以向 AFE5805发送命令。
2.设置地址字节= 42数据字节= 8081。 单击任何空格区域。
3.设置地址字节= 46数据字节= 8208。 单击任何空格区域。
如果您已经完成上述操作、您能否提供更多详细信息、了解在更改 GUI 中的 PGA 设置时会发生什么情况?
错误消息的某些屏幕截图(如果有)将有所帮助。