This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J82EVM:38J82输出波形包含其他不需要的波形

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/717855/dac38j82evm-38j82-output-waveform-contains-other-unwanted-waveforms

器件型号:DAC38J82EVM

大家好!我有两个问题。

1.  我配置了 DAC LMFKS 821 20 1  FPGA 时钟:100M、DAC 输出速率800MSPS,使用 altera jesd204b。

现在有问题、输出波形时、总是包含其他频率波形。

例如、当您要输出66M 时、输出波形包括90m、50m、40m、1M 等。

这是输出频谱图。   

2.我有一点怀疑
FPGA 的 JESD204b 帧格式为256位。 这些帧是如何排列的?