尊敬的所有人:
我们在患者监护产品中使用 ADS1298电路板。
通常在电池条件下、波形是完美的。
每次尝试将电源线连接到设备时、ECG 波形总数都会折叠。
请建议如何通过使用内部滤波器或保护来减少这种类型的干扰,否则我们必须实施任何数字滤波器。
谢谢、
Guna S R
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Smith、
早上好。 祝你度过美好的一天!
与您分享原理图不是问题。因为我的一位同事已经分享了有关人体接触时产生的噪声信号的原理图。 请查看以下链接: https://e2e.ti.com/support/data_converters/precision_data_converters/f/73/p/556323/2037700?keyMatch=dinu&tisearch=Search-EN-Everything。 请访问上面的链接、帮助我们解决问题。
谢谢、
Guna
您好、Smith、
感谢你的答复。
让我告诉您一个想法、实际上我们正在使用适当的接地连接。 在 PCB 中、我们有一个用于接地连接的单独层
此处添加了 PCB 布局屏幕截图以及 ADS1298R 的寄存器设置和原理图。
请验证寄存器设置是否正确。 我对 RLD_SENSP 和 RLD_SENSN 寄存器有疑问、因此请验证它、然后验证
RLD 是否使用单个通道?
我是否要通过高阻抗电阻器将输入连接到 RLD?
5导联
WRITE_ADs1298r_reg (W_CONFIG1、0x86);
WRITE_ADs1298r_reg (W_CONFIG2、0x20);
W_ADs1298r_reg (W_CONFIG3、0XDC);//0XDE
WRITE_ADs1298r_reg (W_LOFF,0x03);//lead 5
WRITE_ADs1298r_reg (W_CH1SET、0x50);
WRITE_ADs1298r_reg (W_CH2SET,0x50);//将所有通道设置为输入短路
WRITE_ADs1298r_reg (W_CH3SET、0x50);
WRITE_ADs1298r_reg (W_CH4SET、0x50);
WRITE_ADs1298r_reg (W_CH5SET、0x50);
WRITE_ADs1298r_reg (W_CH6SET、0x50);
WRITE_ADs1298r_reg (W_CH7SET、0x50);
WRITE_ADs1298r_reg (W_CH8SET、0x50);
WRITE_ADs1298r_reg (W_RLD_SENSP,0x02);
WRITE_ADs1298r_reg (W_RLD_SENSN,0x06);
WRITE_ADs1298r_reg (W_LOFF_SENSP、0xFF);
WRITE_ADs1298r_reg (W_LOFF_SENSN,0x02);
WRITE_ADs1298r_reg (W_LOFF_FLIP,0x00);
Write_ads1298r_reg (W_LOFF_STATP,0x38);
WRITE_ADs1298r_reg (W_LOFF_STATN,0x00);
WRITE_ADs1298r_reg (W_GPIO、0x00);
WRITE_ADs1298r_reg (W_PACE、0x00);
WRITE_ADs1298r_reg (W_RESP、0XF2);
Write_ads1298r_reg (W_CONFIG4、0X22);
WRITE_ADs1298r_reg (W_WCT1、0XFA);
WRITE_ADs1298r_reg (W_WCT2、0XE3);
用于3引线
WRITE_ADs1298r_reg (W_CONFIG1、0x86);
WRITE_ADs1298r_reg (W_CONFIG2、0x20);
Write_ads1298r_reg (W_CONFIG3、0XDC);
WRITE_ADs1298r_reg (W_LOFF,0x13);
W_ADs1298r_reg (W_CH1SET,0x00);//根据测试信号的条件
if (node=1)
{
W_ADs1298r_reg (W_CH2SET,0x50);//对于引线1
WRITE_ADs1298r_reg (W_CH3SET、0X56);
}
否则 if (node=2)
{
W_ads1298r_reg (W_CH2SET,0X56);///用于引线2
WRITE_ADs1298r_reg (W_CH3SET、0x50);
}
WRITE_ADs1298r_reg (W_CH4SET、0x50);
WRITE_ADs1298r_reg (W_CH5SET、0x50);
WRITE_ADs1298r_reg (W_CH6SET、0x50);
WRITE_ADs1298r_reg (W_CH7SET、0x50);
WRITE_ADs1298r_reg (W_CH8SET、0x50);
WRITE_ADs1298r_reg (W_RLD_SENSP,0x06);
WRITE_ADs1298r_reg (W_RLD_SENSN,0x02);
W_ads1298r_reg (W_LOFF_SENSP,0x06);//oxoe 三个正极//0x06用于两个正极信号//oxF6//0xff 敏感导联检测(选择1)//second F9 //0x0E /0xff
W_ads1298r_reg (W_LOFF_SENSN,0x02);//0x02负极导联信号检测关闭(选择1)//第二 F9 //0x0E //0x02
WRITE_ADs1298r_reg (W_LOFF_FLIP,0x00);
W_ads1298r_reg (W_LOFF_STATP,0XF9);//0x38正极引线色调(0选择)
W_ads1298r_reg (W_LOFF_STATN,0XFB);//负引线的导联状态(选择为0)
WRITE_ADs1298r_reg (W_GPIO、0x00);
WRITE_ADs1298r_reg (W_PACE、0x00);
WRITE_ADs1298r_reg (W_RESP、0XEE);//oxEE (相位值90)//0xF2 (相位值112.5)、0xF6 (相位值135)、//带有内部频率的呼吸
WRITE_ADs1298r_reg (W_CONFIG4、0X22);//0x22//呼吸和启用比较器的导联
Write_ads1298r_reg (W_WCT1、0XFA);//右臂和辅助导联的导联选择
W_ads1298r_reg (W_WCT2、0XE3);// LL 和 LA 的导联选择
Gunae2e.ti.com/.../T12A.xlsxe2e.ti.com/.../4251.SCHEMATIC1-_5F00_-ECG_5F00_ADS1768R.pdf