请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1625 主题中讨论的其他器件: ADS1605
尊敬的 Sirs:
我们设计了一个使用4个与 FPGA 互连的 ADS1625的 A/D 板。
我们发现 ADC 的一个非常奇怪的行为。
数据表中规定的时钟为40MHz、但数据就绪输出频率为5MHz。
此外、两个较低的有效位会一直保持为零。
看起来 ADS1625 (18位)的行为与 ADS1605 (16位)类似。
我们已检查封装上的 ID、它是正确的 ADS1625。
您有提示吗?
此致、
米歇尔