主题中讨论的其他器件:SN74LVC2G125
您好!
我使用一个 SPI 接口与2个 AFE5401进行通信。 两者都有自己的芯片选择、但时钟、MISO、MOSI 是共享的。
我可以看到数据以正确的电压电平写入芯片。
当从一个器件读取数据而未选择另一个器件时(SEN 为高电平)、看起来第二个器件仍然驱动 SDOUT 信号。
我在 SDOUT 线路中有两个电阻器(相同值330Ohm)、并将两个信号连接到处理器侧(在本例中为 TI TDA2P)。 电压电平不是3.3V、而是1.6V、我认为另一个 SDOUT 处于低电平、电压由2个电阻分压。 我移除了一个电阻器来断开第二个 SDOUT、并且电平正常。
我在数据表中找不到、当 CS (=SEN)为高电平时、SDOUT 将变为高阻抗。
我还可以看到、在读取一个字后、无论最后一位是多少、SDOUT 的电平都保持在高电平或低电平。
此致、
Michael。