This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8638:ADS8638中的91Hz 杂散

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/731587/ads8638-91hz-spurious-in-ads8638

器件型号:ADS8638

您好!  

我的客户设计 ADS8638的电路原理如下所示、电源如下图所述。

它们的应用是振动。

电源的输入信号为3.3V。

采样频率为25KHz。

他们发现、如果使用 ADS8638、则在91Hz 时会出现杂散。

在相同条件下、如果使用 ADI AD4000、则不会出现伪波

测试结果如下所示。

您能不能给我们一些建议来避免91Hz 杂散?

TI ADS8638

ADI AD4000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我们将对此进行研究、并将很快返回给您。
    在平均时间内、我快速看了您提供的原理图。
    REF 引脚电容器需要更大、10uF 以及 HVDD 去耦电容、才能达到1uF。 此外、AVDD 上似乎没有去耦电容器、仅在 DVDD 上、需要将电容器添加到 AVDD、与在 DVDD 上相同。   去耦电容不足可能会导致噪声通过。  


    此致、
    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在进一步审查后、您是否会提供以下内容:
    -什么是驱动 ADC 输入的电路(运算放大器)?
    -4700pF 电容器是否已组装? 对于电容器来说、这是一个很大的尺寸、需要结合驱动电路进行分析、以确保输入信号足够。
    -您提到输入信号是电源、这是直流值吗? 这是为了测试目的还是为了对应用中的电源进行采样?

    在原理图中、它显示基准由降压转换器驱动、强烈建议将其作为直流/直流转换器来驱动、因为它们会将谐波引入电路。
    对于 AD4000器件、这是一个16位器件、为什么要将16位器件与12位器件进行比较? 当他们使用 AD4000时、他们是否在任何特殊模式下运行它、例如高 Z 模式?

    此致
    Cynthia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我希望您没有回复、因为客户能够找到问题并解决问题。
    如果没有、请告诉我状态。 如果仍然需要调试、上一个帖子中的信息也会很有用。
    此致、Cynthia