This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2046:ESD 故障

Guru**** 2582425 points
Other Parts Discussed in Thread: TSC2046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/724866/tsc2046-esd-trouble

器件型号:TSC2046
主题中讨论的其他器件: 冲击

你(们)好

我们的客户使用 TCS2046E 进行设计。

他们在 ESD 测试中遇到了问题。

当触摸屏上的+8kV (空气) ESD 时、未观察到控制器的响应。

我附加了文件。

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/73/2821.ESD_5F00_TEST_5F00_TouchPanel.xlsx

如文件中所述、未观察到 TPSI。

客户必须采取应对措施。
您能不能假设器件内部发生了什么情况?
请告诉我们您的观点吗?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我们可以通过在 Vref 引脚上添加0.1uF 来看到改进。

    如果您发现此对策有问题、请告诉我们。

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在研究这个问题。 这将需要我们深入研究 TSC2046的存档设计数据库、并获取更早的 ESD 测试结果。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    Ajit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    您是否有关于 ESD 测试的更新以及 VREF 处的电容器需求?

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    发布日期相近的器件的 HBM ESD 额定值为2kV 或更低。 该器件极不可能承受直接8kV 的冲击。 如果您认为外部 ESD 保护经常直接受到 HV ESD 冲击的影响、则需要实施外部 ESD 保护。

    TSC2046EVM 的 VREF 引脚上有一个10uF 电容器、因此额外的0.1uF 电容器不会导致任何问题。
    www.ti.com/.../sbau100.pdf