This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4900EVM:GUI 采集选项卡、通道4 (环境)不能显示来自 LED4的信号

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/731340/afe4900evm-gui-acquisition-tab-channel-4-ambient-not-capable-of-showing-a-signal-from-led4

器件型号:AFE4900EVM
主题中讨论的其他器件:AFE4900

您好!

我尝试使用 EVM GUI 从环境通道而非环境通道上的第4个 LED 获取信号。 LED 在正确的时间亮起、但通道的显示和保存的输出似乎始终显示大约为0的环境信号。 当光电二极管饱和时、即使在零处显示平坦的线也是如此。 当我将其他通道之一切换为在同一窗口中读取时、该通道会照常测量信号。 似乎对该通道应用了一些处理来消除任何信号。 您能帮我像其他4个频道一样显示和保存该频道吗?

此致、

Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alan:

    由于 AFE4900在选择性披露下共享、因此让我们离线讨论。 您可以通过 yadav@ti.com 联系我

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabin、您好!

    我收到一份外出答复、他们的其他人是否可以帮助我?

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alan:

    您可以将其发送给我。

    此致、
    Prabin