This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1201:ADS1201U-1

Guru**** 2585515 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/732178/ads1201-ads1201u-1

器件型号:ADS1201

大家好、

我有一位客户 在芯片的顶端标记是 ADS1201U-1 (不是前向层/1)、但 我在 www.ti.com 中找不到有关 ADS1201U-1的任何信息、 这与 ADS1201U 是否相同? 我想知道 差异、您能帮我解决吗?

此致、

Jenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jenny、

    据我所知、ADS1201标记为"ADS1201U"。 斜杠仅与可订购器件型号有关、而不是封装标记。 您能否获取相关器件的图片?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢你的善意帮助。 ‘下图,客户不知道 ADS1201U 是否可以替换它,“-1”代表什么? 请帮助解决该问题。  非常感谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jenny、

    e2e.ti.com/.../Counterfeit-Validation-Form_5F00_distributed_5F00_0001.pdfe2e.ti.com/.../Customer-Letter_5F00_2015-_2800_2_2900_.pdfIn订购 TI 以开始验证流程、需要以下所有信息。  请查看随附的客户信函、并向 ti-counterfeit@list.ti.com 提供所需信息

    必填信息

    1. 已填写假冒产品申请表。  

    2. 器件底部和顶部的高质量图片

    3. 2D 条码标签的高质量图片。  

    4. 装运文档的副本/图片、即向 TI 展示器件来源的装箱单。  (如果无法提供此信息、我们将无法提供验证、因为产品监管链存在不确定性。)

    5. 提供器件应用。

      提供并提交所需信息后 、您的请求将被审核以进行验证。