This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8684:外部基准范围

Guru**** 2501405 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8684, ADS8684A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/730229/ads8684-external-reference-range

器件型号:ADS8684

你(们)好

我是否正确理解数据表、即外部基准电压必须为4.096V +-50mV? 它可以更小吗?

在我的应用中、我必须测量0-2V、因此会丢失超过1位(我不想为每个通道添加放大器)

谢谢你

Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lukas、您好!

    欢迎访问 E2E 社区。

    为了获得 ADS8684数据表中显示的额定性能、外部基准电压必须限制为4.096V (4.046V 至4.146V 范围)、并且单极信号的最小输入范围为5.012V。

    由于您的信号范围仅为0~2V、我建议您选择 具有更多输入范围(5个双极输入范围和4个单极输入范围)的 ADS8684A、因此您可以在为 ADC 加电后将 ADS8684A 配置为在0~2.56V 范围内工作、 无需使用任何外部放大器来驱动 ADC、因为 ADS8684在每个通道上都集成了 PGA 和 ADC 驱动器。

    如果您有更多问题、请告诉我。

    谢谢。

    此致

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Dale! 我完全错过了最适合我的应用的"A"版本