尊敬的 TI:
我将使用 ADS1292来测量流经电流感应电阻器的电流。 AVDD 连接到+3.3V。 AVSS 连接至0V (GND)。 VREFP =+2.5V。 VREFN = 0V (GND)。
IN1P - 0、916V (感测电阻两端的电压)、IN1N - 0、416V (基准电压为2.5V/6的分压器)。 我想测量差分电压0、916V - 0、416V = 0、5V (约1700000 AD 单位)。
我想打开 PGA、放大系数为4。 差分电压0、5 * 4xPGA = 2V 输出= 6800000 AD 单位、小于 8388608。我始终得到大约4200000 AD 单元的值(大约1.25V - 2.5V 参考/2)。
从 ADS1292数据表的公式(7)中、我看到最大输入电压 INP-INN < Vref /增益。 根据我的示例、2V 比 Vref 低0.5V。
也来自表10。 可以看出满量程0x7FFFFF = Vref (来自我的示例为2.5V)和0x800000 =-Vref (来自我的示例为0V)。
您能告诉我、我的 AD 设备结果有什么问题、为什么我不能得到 6800000而不是 4200000?
此致、
Vojin Ilic