请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1298ECGFE-PDK 主题中讨论的其他器件: ADS1298、 TMS320VC5509A
Hellow、
我是一名´m 工程的学生、我´m 使用 ADS1298ECGFE-PDK 器件开发一个用于分析心率变异性的项目。
但是、我在 TI 器件方面的经验有限。
我对 DSP 微控制器有基本的了解:我已经使用 Microchip 的 DSP 开发了一些项目
我知道 PICkit 3接口及其软件(MPLAB)的基本用途。
但是、为了通过 ADS1298ECGFE-PDK 套件更深入地处理 ADS1298、并有可能这样做
访问和修改 TMS320VC5509A 的代码我想获取有关以下内容的信息:
将 MMB0连接到 PC 以与主板的 DSP 通信的方法:什么接口、布线。
-用于此连接的软件(我通常使用 Windows 7、8 10)。
-访问套件固件的代码。
和教程支持源来管理它们。
谢谢、