This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC264EVM:将输入信号连接到 DDC264EVM

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: DDC264EVM, DDC264
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/727445/ddc264evm-connecting-input-signals-to-the-ddc264evm

器件型号:DDC264EVM
主题中讨论的其他器件: DDC264

我想使用 DDC264EVM 查看 X 射线激励下的多个 PIN 二极管。  我假设我需要移除模拟输入板并直接连接二极管输出。  AIB 是否可以轻松移除或永久安装到 DDC264主板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    欢迎访问 TI E2E 论坛!
    AIB 不是永久安装的、实际上 AIB 与 DDC264EVM 一起单独随附在套件中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的回答是一件事情,但在你的回答之后,我很容易就把它分开了。 感谢你的帮助。