大家好、我对 EMG 领域有点陌生、我可以使用2个电极垫从手指收集信号吗? 我将它们放在与左侧和右侧相同的位置、以便在移动手指时测量这两者之间的差异。 我应该使用差分输入模式还是单端模式? BIAS_ELEC 和 REF_ELEC 的板载连接位置、我应该向控制寄存器写入什么值? 我的当前 ads1299子板设置为出厂默认跳线、我的一些寄存器: CONFIG1:0x00、CONFIG2:0xD0、CONFIG3:0xE6。 非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我对 EMG 领域有点陌生、我可以使用2个电极垫从手指收集信号吗? 我将它们放在与左侧和右侧相同的位置、以便在移动手指时测量这两者之间的差异。 我应该使用差分输入模式还是单端模式? BIAS_ELEC 和 REF_ELEC 的板载连接位置、我应该向控制寄存器写入什么值? 我的当前 ads1299子板设置为出厂默认跳线、我的一些寄存器: CONFIG1:0x00、CONFIG2:0xD0、CONFIG3:0xE6。 非常感谢。
您好、Ryan、
当您提到 openBCI 项目时、我被要求根据 openBCI 的以下原理图设计 PCB
数据表显示、将引脚64 (保留)保持断开和未连接、而在 openBCI 项目中、该引脚连接到 GND。
此原理图在 Designsspark 中完成、您还可以看到、NC 引脚27和29连接到 NC 网络、而 NC 是 NC 网络。 我怀疑任何 PCB 都是使用此 DesignSpark 项目完成的。 此 PCB 可能已在 Eagle 中完成、刚刚迁移到 DS。 还有其他一些问题证明了该原理图不起作用。
那么、引脚64 /保留引脚是否应该像在数据表中提到的那样保持打开、或者像在 openBCI 项目中一样连接到 GND?
谢谢和
祝你一切顺利
Ralph