我们开始使用 ADS1299 EVB、对偏置有一些疑问。
套件: ads1299演示套件 SLAU443–2012年5月(文献编号 SBAS499)。
- 用于执行所示的内部偏置测试:
不清楚我应该得到什么。 无指示性图片。 我了解 Biasin 引脚使用2.5V 的内部偏置。 (AVDD+AVSS)/2 = 2.5V。 那么、我应该得到0V 吗?
我将获得大约0.5V 的电压。 您能澄清一下吗?
- 我使用6V 作为电源。 我还可以使用6V 电池、如手册中所示
以0伏为中心的差分输入的正常电极测试需要+/-2.5V 双极电源。 该电源是在演示板上生成的、只需设置跳线、或者我应该在外部连接某种程度的双极电源。 请具体说明。