This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5812:正在寻找与连接的 FPGA

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5812, AFE5812EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/751074/afe5812-looking-for-an-fpga-that-interfaces-with

器件型号:AFE5812
主题中讨论的其他器件:、 TSW1400EVM

您好! 目前、我希望在声纳应用中使用 AFE5812、因为它具有许多有助于完成我的项目的功能、但是我希望查看是否有 FPGA、您建议将此 ADC 作为 FPGA 进行连接 应用、则使用 DSP。 如果您还能找到一款能够处理此功能并可与 FPGA 进行比较的 DSP、这也将带来难以置信的帮助。

谢谢你

Michael Ferreira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好吗?
    我们将很快回复您的消息。
    非常感谢!
    祝你度过美好的一天!
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、


    请参阅 AFE5812的用户指南 TI 网站:


    www.ti.com/.../slou404b.pdf

    谢谢!

    如您所见、TSW1400EVM 是 AFE5812EVM 的 LVDS FPGA 数据采集


    支持测试 AFE5812器件。

    然后、您可以从此处查看更多详细应用和信息:

    我们不支持替代 FPGA 板。

    谢谢!


    此致、