This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5311-Q1:输出电压通过线束传递到另一个控制器。 应向 VOUT 引脚添加什么保护电路?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TIPD153, DAC5311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/751406/dac5311-q1-vout-output-passes-through-the-wire-harness-to-another-controller-what-protection-circuit-should-be-added-to-the-vout-pin

器件型号:DAC5311-Q1
主题中讨论的其他器件:TIPD153DAC5311

降级器、

VOUT 输出通过线束传递到另一个控制器。 应向 VOUT 引脚添加什么保护电路? 在拖拉机汽车中使用时、环境更加复杂、线束可能断开、断开、接地、人机触控等。

客户将其应用到拖拉机上。 数字信号被转换为模拟信号、而模拟控制信号通过大约2~5 μ m 的线束被传送到另一个控制板。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    虽然我不熟悉您描述的拖拉机汽车应用、但我们在工厂自动化与控制 PLC 应用中看到了一些类似的请求。 在 PLC 中、产品通常设计为符合 IEC61000-4标准、其中包括 ESD、开关瞬变、雷击和辐射发射等方面的规定。

    TIPD153中讨论了一种针对该标准提供保护的方法。 基本上、看看 VOUT 部分如何应用于 DAC5311 -除了 DAC5311显然不包含感测连接、因此它会稍有不同。

    最终、这可能会对您的应用需求造成轻微的过度伤害、但我确实觉得这是一个非常强大的保护解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 您的回复非常有用。