This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有 HSDC Pro 的 Xilinx KCU105 -错误

Guru**** 2528950 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF45EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/745941/xilinx-kcu105-with-hsdc-pro---error

主题中讨论的其他器件:ADC32RF45EVM

你(们)好

我正在尝试将 KCU105与 ADC32RF45EVM 配合使用、并且正在执行用户指南中提到的所有步骤。 我不断收到以下错误、无法连接以使设置正常工作。 全部

前面的其他步骤成功。  

但我所做的另一件事是、我使用电缆而不是通过任何网络路由器将以太网端口直接连接到我的计算机上的 KCU105。 在这种情况下、我看到下面的屏幕  

其中显示"DHCP 超时"、这在用户指南的屏幕截图中是看不到的。  

您能否帮助我排除故障并了解连接失败错误的原因在哪里以及需要采取哪些措施来解决?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Aravind、

    是的、您正确地认为这似乎是网络问题。 您是否可以选择使用路由器?

    此致、

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在整个设置旁边没有路由器。 我可以尝试获取一个,但有一种方法可以让它直接连接到我的笔记本电脑以太网端口。 当我可以直接连接到我的笔记本电脑时、我必须通过路由器、这似乎很奇怪。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aravind、

    您应该能够直接连接到您的 PC。 在上面显示的屏幕截图中、您是否单击了文本"Connect to KCU105"旁边的框、然后输入了板级 IP 地址? 我在您的屏幕截图中没有看到这一点。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 我做了您提到的事情。 就是在我得到该误差时。 我在两台不同的计算机上试用了一台 Win 7和一台 Win 10。 在这两种情况下、误差是相同的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aravind、

     从快照中、似乎 已分配 IP 地址。  在设置 HSDC Pro 时、您能否验证您是否正在输入所附文件中显示的值?

     

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../KCU105.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 我已使用 Win 7和10笔记本电脑验证了两次。 我想知道 DHCP 超时错误消息是否与此问题有关。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Common-gateway.docxAravind、

    请尝试所附文档中的步骤。

    此致、

    Jim