请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1294R 亲爱的 朋友
我已将寄存器 LOFF 配置为电流模式、因此我获得了 ECG 波形、但我更改 了 LOFF 寄存器中的上拉或下拉电阻器模式、但我 没有获得有效波形、有时引线1数据仅提供
我是否要处理上拉或下拉电阻 器模式下的有效波形?
此外、在电流模式幅度6nA、12nA、18nA 和24nA 方面、我 不知道 这与所有之间的区别是什么...
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
亲爱的 朋友
我已将寄存器 LOFF 配置为电流模式、因此我获得了 ECG 波形、但我更改 了 LOFF 寄存器中的上拉或下拉电阻器模式、但我 没有获得有效波形、有时引线1数据仅提供
我是否要处理上拉或下拉电阻 器模式下的有效波形?
此外、在电流模式幅度6nA、12nA、18nA 和24nA 方面、我 不知道 这与所有之间的区别是什么...
您好、Vivek、
感谢您的发帖。
电阻器上拉或下拉导联脱落方法将产生比导联脱落电流源(大约[AVDD-AVSS]/10M)更大的电流幅度。 最有可能的是、信号路径中的阻抗、包括电极-皮肤接触阻抗、在导联脱落电流的情况下会产生较大的直流偏移电压。 这可以导轨到 PGA 的输出。 ADC 输出读数是否为满量程?
您可以尝试降低 PGA 的增益、看看这是否会使电压处于范围内。 如果即使增益较小、也无法承受较大的失调电压、则必须减小导联脱落电流或提高电极的接触质量。
此致、