This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7039-Q1:ADS7039-Q1

Guru**** 1125150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/746344/ads7039-q1-ads7039-q1

器件型号:ADS7039-Q1

我们从 SCLK 和 CS 输入引脚看到了什么输入电容?

SDO 的输出电流能力 IOH 是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Dawood、

    欢迎参加我们的 e2e 论坛! 通常、SCLK 和/CS 引脚上的电容为3-7pF。 尽管在大多数应用中、输出驱动另一个数字输入、但持续输出驱动能力为~10mA、因此显著降低。 您在这里驾驶什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Dawood、

    在这里、我们还有什么可以帮助您的吗?