大家好、团队:客户 已经在我们的系统上测试和使用 ADS1146了几个月。 当 ADC 未以菊花链形式连接时、它的工作方式符合我们的预期。 但是、当多个 ADC 连接到 SPI 线路时、数据会被打乱。 我有从 ADC 到微控制器的信号线路的示波器读数、在我们的案例中为 National Instruments 的 RRIO。
除 MISO 信号外、所有信号看起来都正常。 MISO 线路看起来不在0V 和3.3V 之间摆动、而是在0和1.6V 或1.6V 和3.3V 之间摆动。 我会附上一份文件,内附图片,并更好地解释问题。
请查找随附的包含示波器图像的文档、以更好地了解问题。
我希望在这一问题上提供任何帮助。
谢谢、此致、