This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128D818:是否可以使 INT 引脚悬空?

Guru**** 2513295 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC128D818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/747502/adc128d818-can-you-leave-the-int-pin-floating

器件型号:ADC128D818

只是一个简短的问题

在 ADC128D818 12位8通道 ADC 数据表中、它显示:

"由于 SDA、SCL 和 INT 是开漏引脚、它们必须具有外部上拉电阻器、以确保总线被拉高 、直到主器件或从器件吸收足够的电流来将总线拉低。 kΩ 上拉电阻器 R 的 kΩ 范围为1.1k Ω 至10k Ω。 有关 R 大小的更多信息、请参阅 NXP 的"I2C 总线规范和用户手册"。

我不使用 INT 引脚、也不想将其连接到任何东西。  我是否有任何原因不能将该引脚悬空作为漏极开路而不使用上拉电阻。

此致

C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    如果您不打算使用 ADC128D818的 INT 引脚、则可以将其保持悬空。