This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM98725:数据表上的示例原理图

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM98725

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/701385/lm98725-sample-schematic-on-data-sheet

器件型号:LM98725

我们希望通过新产品使用 LM98725。 (新相机)

8.1 LM98725数据表中的布局示例、编号的哪个部分是 CCD 器件。

LM98725是否可以通过寄存器生成每个变信号和水平信号?

我们的目标 CCD 器件是 Ki-02150 (OnSemi)

此致。

Naoto。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naoto、

    我已就此器件通知了我们的专家。 预计会在6月23日之前收到回复。

    此致、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Naoto、

    数据表原理图是通用的、CCD 不是特定的

    我将查看 Kai 02150并回答其余问题

    此致、

    Costin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Costin:

    感谢您的响应。

    我正在等待您的信息。

    谢谢你。

    此致、

    Naoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aaron:

    感谢您的响应。

    谢谢你。

    此致、

    Naoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Costin、您好!

    我正在为您的 ANSWER 服务。

    您的 ANSWER 对我非常重要。

    此致、

    Naoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Naoto、

    很抱歉耽误您的时间、您可以在随附的应用手册中找到问题的答案。

    请告诉我、您还有其他问题

    此致、

    Costin

    e2e.ti.com/.../5618.LM9872X_5F00_Prog_5F00_Man_5F00_1.5.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Costin、您好!

    感谢您发送 LM9872X 的《编程和操作手册》。

     我将阅读该文档。

    如果我不理解如何使用电阻器设置、我将向您提出一个问题。

    此致、  

    Naoto