This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2214EVM:使用 Windows EVM GUI 工具时、触摸 PWB 板的边缘时、电容似乎增大

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: FDC2214EVM, FDC2214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/699482/fdc2214evm-when-using-windows-evm-gui-tool-capacitance-seems-to-go-up-when-edges-of-pwb-board-is-touched

器件型号:FDC2214EVM
主题中讨论的其他器件: FDC2214

如标题所示、当使用 Windows EVM GUI 工具时、当触摸 PWB 板的边缘时、电容似乎增大。

步骤1) FDC2214EVM 通过 USB 电缆连接到戴尔笔记本电脑。  

步骤2)使用 EVM UI 工具中的数据流、检查电容变化/时间。

步骤3)仅接触20.9mm x 13.9mm 传感器区域时、电容会下降(预期)

步骤4)触摸 PWB 板的侧面和传感器区域时、电容会升高。(不确定电容为什么会升高)

这对你们来说可能真的很基本、但有人能解释一下可能会发生什么情况吗?  

此外、是否有任何方法可以将电容式传感器产生的电场可视化? 还是仅仅是仿真?

我是否需要将模块放在接地的顶部、使其保持稳定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的笔记本电脑是否通过充电电缆接地? 当连接到虚拟接地而不是接地时、FDC2214的性能会有所不同。 这是一种称为"地面漂移"的效果、您可以在本 应用手册中了解更多相关信息。 您应该能够通过将笔记本电脑插入墙壁来缓解此问题。  

    将电场可视化的最佳方法是仿真。 我建议使用一种免费的工具 FEMM、它可以用于模拟电磁和静电问题(以及许多其他问题)。 此工具在线提供了合理的教程。  

    最后、我不建议将模块置于接地之上(如 ESD 垫)、因为这会降低 EVM 的灵敏度。 传感器是简单充电的铜板、它们通过人体或其他物体的相互作用形成接地电容。 如果板上已经有大电容接地、则其他相互作用对传感器的影响将显著降低。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的反馈。


    还有一些问题...

    选择哪种材料来放置传感器?
    木桌? 玻璃桌?

    为了管理灵敏度、在提高灵敏度时、是否有办法使电容式触摸场仅朝一个方向移动?

    我想使用较厚的材料、硅或海绵类材料、但想控制触摸的方向...

    我还研究过任何材料都会产生气隙、这是真的吗? 或者是否会有诸如折射之类的副作用
    是光源吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    只要不像 ESD 垫那样接地、扫描床材料就无关紧要。

    遗憾的是、无法真正引导传感器的电场。 "引导"磁场的最佳方法是仅让目标方接触到所需的一侧、通常通过用厚材料物理封装传感器的其他一侧。

    您应该能够在传感器周围使用大多数材料、但当材料的电介质与目标的电介质明显不同时、您将获得最强的响应。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kristin、您好!

    感谢您的回答。  

    在我关闭这个线程之前、我想创建一个模拟手、以便可以校准触控。

    使用什么材料是好的?  

    我想的是覆铜板并将其接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kristin、您好!

    感谢您的回答。
    在我关闭这个线程之前、我想创建一个模拟手、以便可以校准触控。
    使用什么材料是好的?
    我想的是覆铜板并将其接地。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    对人的手进行建模的最佳材料是水(因为它与人的电介质最接近)。 我会用水填充某种绝缘材料、以制作您的虚拟手。 如果您愿意、您可以在手的背面添加接地的铜板、尽管这不是必需的。

    此致、