This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1312:如何增加 LD1312的变化量

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1612, LDC1312

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/698913/ldc1312-how-can-i-increase-the-amount-of-change-of-ld1312

器件型号:LDC1312
主题中讨论的其他器件:LDC1612

您好!

如何增加 LD1312的变化量。

当金属接触天线时、只有20个装置发生变化。

下图是 LDC 选择指南的摘录。( http://www.ti.com/lit/an/snoa954b/snoa954b.pdf )

为什么红色框不适用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Orhan、

    您可能会遇到非常小的输出代码变化、因为与传感器尺寸相比、目标尺寸非常小、或者目标不是一个好的导体。 当目标尺寸与传感器电感器的尺寸大致相同时、LDC 器件的响应最强。 此外、目标是良好的导体、如铜或铝、这一点也很重要。 有些不锈钢也可以工作。 有关 LDC 目标设计LDC 传感器设计的更多信息、请参阅链接的应用手册。  

    红色框标记为 N/A、因为 LDC131x 和 LDC161x 不执行 Rp 测量、仅执行 L 测量。 这意味着、这些器件仅监控传感器电感的变化、而不是 Rp 的变化、Rp 的变化表示了目标与传感器交互导致的电阻损耗。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kristin、您好、感谢您的回答、

    我们正在使用 LDC1000,但我们希望更换另一个 LDC 设备。(与其他 LDC 和其他原因相比,价格非常昂贵。)

    LDC1000输出变化大约为1000单位、但 LDC1612输出变化非常小。(20-50单位)正如我在上面写的那样。 (相同的目标金属)

    您说过、    您可以在数据表(www.ti.com/.../ldc1312.pdf)上对 LDC1312使用金属检测

    只有当我可以测量 L 时、如何才能将其用作金属探测器? 根据 LDC1000、LDC1312的输出变化非常小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Orhan、

    我不确定为什么您看到 LDC1612的输出代码响应如此小。 LDC1612的分辨率高于 LDC1000、因此应具有更好的响应。 这可能取决于您的系统设置。 如果您的传感器和目标是在我共享的应用手册的指导原则内设计的、我建议检查您的传感器振荡振幅是否在1.2-1.8V 之间。 否则、您需要修改电感器或电容器。

    我们区分金属检测和金属识别。 LDC1612可执行金属检测、因为这仅要求传感器在存在金属目标时做出反应。 与金属识别不同、这不需要 Rp 测量。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Orhan、

    我一段时间没有听到您的声音、因此我假设您能够解决您的问题。 如果情况并非如此、请随时回复此主题或在论坛中发布新问题。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kristin、您好!

    感谢您的关注。

    我的问题尚未得到解决。  

    我以前试过 LDC1312。 我购买了 LDC1612。  我将在尝试 LDC1612后向您提供信息。(大约2-3周)。

    此致。