请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADC31JB68EVM 主题中讨论的其他器件: LMK04828
要使用 Y1/Y2上的板载 XO 将 ADC31JB68EVM 配置为抖动清除器和时钟乘法器模式(PLL1 + PLL2)、需要添加/删除哪些部件?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
要使用 Y1/Y2上的板载 XO 将 ADC31JB68EVM 配置为抖动清除器和时钟乘法器模式(PLL1 + PLL2)、需要添加/删除哪些部件?
你(们)好、Corey
所需的更改如下:
一旦做出这些更改、LMK 将在 CLKin1上接收100MHz 或10MHz 的外部基准时钟。 该参考时钟使用低带宽 PLL1和100MHz VCXO Y3进行清理。 PLL2使用清理后的基准来创建射频时钟、然后对其进行分频以创建 ADC 和 FPGA 时钟以及 SYSREF。
此致、
Jim B