请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PGA300 主题中讨论的其他器件: PGA900
您好!
在 PGA300数据表第9页中、OWI 接口的电压电平为:
对于 VIH,VIH (最小值)= 4.8V VIH (最大值)= 5.1V:这意味着什么?
具有 高电压电平、可精确保持在4.8V 范围内。 5.1V?
Vil 的同一个问题。
请注意,在 PGA900数据表(第14页)中,只有 VIH (min)=4.8V 和 VIL (max)=4.2V:这对我来说更有意义。
谢谢
Gabriele