This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5682Z:是否设置 DAC5682Z?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC5682Z

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/699400/dac5682z-dac5682z-set-up

器件型号:DAC5682Z

戴尔

我正在查看 DAC5682Z 设计。

是否可以将其设置为 DAC5682Z?
我想将 Iq 250MSPS 输入到 DAC5682Z 并输出中心频率312.5Mhz。

我可以对 DAC5682Z 输出执行以下操作吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Henry、

    第一级 CMIX0也是 FS/4混频器(或到最终 DAC 采样率的 FS/8 wrt)、因此 CMIX0频率将为125MHz、而不是图中所示的62.5MHz。 最终输出中心频率将为375MHz。

    谢谢、
    埃本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Eden
    我不明白。
    请提供详细说明。
    CMIX0上不支持 FS/8?(数据表的表2。)
    是否不可能像我的图那样使用 DAC5682Z?
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Henry、

    在表2中、Fdac 是指 FIR1输出端的数据速率。 在您的图中、用于 CMIX0的 Fdac 不应是500MHz、而应是1GHz。

    谢谢、
    埃本