This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:如何更改 DAC 输出的数据速率(符号/秒)?

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/698051/tsw1400evm-how-the-change-the-data-rate-symbol-per-second-of-dac-output

器件型号:TSW1400EVM

我的系统包括 TSW1400evm (用作图形发生器)和 TSW3070evm (用作 DAC)。 它们以照片的形式进行连接

但是、无论我在 HSDC 专业 GUI 中设置了什么数据速率、TSM3070evm (dac5682z)的输出波形都不会改变。  我在此附上了 GUI 的屏幕打印和我的设备的照片。 如何更改 DAC 的输出数据速率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已附上 PPT、将指导您完成使用 TSW3070EVM 生成 ARB 信号的过程。 请按照 ppt 操作、看看您是否能够从 TSW3070获得输出。

    此致、

    Neeraj

    e2e.ti.com/.../TSW3070-ARB-WAVEFORM-GENERATION.pptx

    e2e.ti.com/.../CDCM7005_5F00_4x

    e2e.ti.com/.../DAC5682Z_5F00_4x

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    是否需要外部500MHz 时钟信号?

    我无法通过单击 DLL 重新启动将 DLL 指示灯变为绿色。 这是因为没有外部时钟信号吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复和幻灯片、 我现在有一个外部时钟信号。

    但是、我的 tsw3070evm 对时钟信号没有反应。 输入时钟信号并将 J14从1-2引脚连接到2-3引脚时、 tsw3070evm 的输出消失。

    可能发生器需要某种格式的时钟信号。 我尝试了 LVPECL、它似乎对 tsw3070evm 无效。 您在幻灯片中指出时钟信号应为3dBm,但我不确定这意味着什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    时钟信号的振幅应为6dBm、等于1.2Vpp。 这是转换网站的链接。 wera.cen.uni-hamburg.de/DBM.shtml
    此外、您能否确保用于提供外部时钟的跳线设置正确、请滑动该电源点并比较您的跳线设置。

    您应该能够在 EXT_VCXO_P (J6)处提供正弦波。

    此致、
    Neeraj