This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08EVM-PDK:GUI 安装问题

Guru**** 686160 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08EVM, ADS131A04EVM, ADS131M04EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1185687/ads131e08evm-pdk-trouble-with-gui-installation

器件型号:ADS131E08EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS131M08EVMADS131A04EVMADS131M04EVM

客户在获取用于在其 Windows 10 PC 上正确安装 ADS131E08EVM 的软件时遇到问题。   

在尝试运行 GUI 时、会显示以下消息:

他们尝试使用以下位置的驱动程序手动加载 USB 驱动程序:C:\Program Files (x86)\ADS131E08EVM\lib_13xe08\Styx\usbstyx_drivers。  

设备管理器如下所示:

但仍会收到相同的错误消息。  是否有任何关于如何使软件正确安装/工作的建议?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    ADS131E08EVM 是基于 MMB0的 EVM 平台、其软件(ADS131E08EVM-PDK-SW)可 从此处下载。 但是、您的第一个屏幕截图显示该软件是基于 PHI 的 EVM GUI、通常用于我们的其他 EVM 板、包括 ADS131M08EVM、ADS131M04EVM、ADS131A04EVM 等。 请仔细检查客户是否下载了正确的 EVM GUI 软件。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户能够解决安装问题。 GUI 软件在启动时指向错误的驱动器。  客户修改了.ini 文件中的文件位置、GUI 正确显示。  问题得到解决、感谢您的帮助。