This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RFEVM:ADC12DJ5200RF EVM DB0_FMC - DB3 P/N 信号是否相反?

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RF
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1188563/adc12dj5200rfevm-adc12dj5200rf-evm-db0_fmc---db3-p-n-signal-is-the-opposite

器件型号:ADC12DJ5200RFEVM
主题中讨论的其他器件:ADC12DJ5200RF

您好!

我查看 ADC12DJ5200RF EVM_RevD 原理图、了解如何与 FPGA 板进行引脚映射。

在第7页、收发器 B 通道 P/N 看起来与之相反。

例如、DB0、EVM_RevD 原理图显示:

J1B B12 - DB0_FMC_N

J1B B13 - DB0_FMC_P

和 Xilinx VCK190

B12 - FMCP1_DP7_M2C_P (Gty_RXP3)

B13 - FMCP1_DP7_M2C_N (Gty_RXN3)

请确认。

谢谢、

Kiman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kiman、您好!

    我们正在为您检查此问题。 我们将在几天内回复您。

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kiman、您好!

    为了简化这些串行器/解串器通道的布局/布线、交换了 P/N 极性。 您可以在 FPGA 侧将其取消反相。  

    此致、

    Neeraj