This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4500:仅使用 BIA、是否可以将所有 Eg 和 PPG 引脚悬空? 或需要连接到 GND?

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1190918/afe4500-only-use-bia-could-we-float-all-egg-and-ppg-pin-or-need-to-tie-to-gnd

器件型号:AFE4500

各位专家、您好!

我的客户在其便携式设备项目中使用 AFE4500、他们仅在 AFE4500中使用 BIA 功能。 我们是否可以知道如何放置所有其他引脚(EG/PGG 引脚)? 我们应该将其悬空或连接到 GND 吗? 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此讨论处于 NDA 状态、您是否会将此主题转换为内部讨论并让我知道此客户是谁?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ChienChun、

    您可以将反馈发送到我的电子邮件吗? ann_lien@ti.com。非常感谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很快就会向您发送电子邮件。

    谢谢