请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS9817EVM-PDK 我查看的是 ADS9817EVM-PDK 评估板、数据表指定应提供一个 GUI、该 GUI 应附带该 GUI、用于设置 ADC 的配置寄存器以及对连接到该板的 FPGA 进行编程。 数据表的第5节提到应该有一 个"工具和软件"文件夹、但我没有看到它。 如果我能够指出 GUI 的位置、我们将不胜感激。 我还想知道 GUI 和 FPGA 的代码是否为开源代码、以便可以修改。