尝试使用 RTD 计算器、但我无法使用我自己的 R_Ref 值。 我尝试使用计算器的任何值都始终将其替换为计算值。 R_Bias 也是如此。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尝试使用 RTD 计算器、但我无法使用我自己的 R_Ref 值。 我尝试使用计算器的任何值都始终将其替换为计算值。 R_Bias 也是如此。
大家好、Sven Gustafson、
当您输入自己的 R_REF 或 R_BIAS 值并且不运行算法时、该工具会根据您输入的值重新计算误差、功耗等。
如果您使用的是低侧 R_REF、则可以输入 R_BIAS 的任何值、工具将在运行算法时使用该 R_BIAS 值
对于高侧 R_REF、该工具会自动旁路用户输入的 R_BIAS 值、而是根据其他参数计算值。
在这两种情况下、如果要运行算法、该工具会自动确定 R_REF 的值、并使用该值来代替用户输入的值
您的目标是输入 R_REF 和 R_BIAS 值、并让算法确定有效的解决方案(假设存在)吗? 这可能会被实施、所以请告诉我是否会这样。
在该注释中、为什么运行算法并让工具确定 R_REF 和/或 R_BIAS 的值是不可接受的? 此问题的答案将帮助我们确定是否需要进行其他修改以适应其他用例
布莱恩