您好!
我使用的是 AFE5832、并尝试了解时间增益控制如何与上升/下降斜坡一起工作。
我的一般问题是、发动机如何确定衰减和 AFE 增益的组合以实现指定的启动增益/停止增益以及两者之间的增益?
例如、如果起始增益为30dB、衰减器增益是否设置为-8、AFE 增益是否设置为38? 还是-4 + 34? 还是0 + 30? 这是如何指定的?
谢谢!
Bertrand
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Bertrand、
默认情况下、在所有 TGC 模式下、先耗尽衰减器阶跃、然后执行 LNA 阶跃。
在上升/下降斜坡模式下、有160个阶跃。 因此、前8dB 步长表示衰减器增益(即、Start_Gain 或 Stop_Gain 中的0至31步长)。 如果 Start_Gain 和 Stop_Gain 均高于31、则衰减器始终处于0dB 衰减模式。
谢谢、
Karthik
您好、Bertrand、
您能否详细说明一下您提到的噪声权衡。 您的应用是什么?LNA/衰减器的衰减对您有何影响?
图9 (输入参考噪声与增益代码)中确实突出显示了噪声增益权衡。 在超声波/NDT 应用中、在检查靠近传感器(或近场)的物体时应用较低的增益。 但 近场区域也会发出更高的回波。 因此、在较低的增益下具有较高的噪声是可以接受的。
停止增益和启动增益都可以介于0到159之间。 这意味着可以使用衰减。
示例1、起始增益= 10、停止增益= 20。 在此序列中、只有衰减器增益发生变化。 并且、根据数据表中的图2、总增益将从8.5dB 更改为11dB (高功率模式)。
示例2,开始增益= 40 ,停止增益= 140.只有 LNA 增益在此序列中发生变化。 衰减器增益= 0。
通过参与、您是否希望使衰减器固定在固定衰减下、例如衰减器增益->-4dB、LNA-GAIN ->从20dB 更改为40dB? 这可以通过使用 FIX_ATTEEN_x = 1、 ENDEACT_x = 32来实现。
谢谢、
Karthik
您好、Karthik、
关于噪声折衷、我实际上很好奇图11是什么。 衰减器和 LNA 增益的不同组合(相同的有效增益)。 话虽如此、我认为增益小于64的部分告诉我我我想要知道的是、保持衰减器处于活动状态不会从噪声的角度带来好处。
感谢您提出的固定衰减建议。 如果 FIX_ATTE_x = 1、那么在 DTGC 期间、只有 LNA 增益会发生变化?
谢谢!
Bertrand