This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1294R:HR 模式下8000SPS 时的振幅误差。

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1198719/ads1294r-amplitude-inaccuracy-at-8000-sps-in-hr-mode

器件型号:ADS1294R

您好!

我们尝试在 HR 模式下以8000SPS 的速率采集 ECG 信号、我们将观察到振幅不精确度近似值 +16%、根据 IEC 60601-2-47 (<5%)发生故障。

我们能够从250~4000 SPS 获得可接受的振幅精度、但在8000SPS 时失败。

HR 模式;增益=4;VREF=2.4V; WCT_CHOP =可变斩波频率;WCA/B/C =启用;CLK=内部振荡器。

请告诉我们、我们是否需要进行任何设置或更改才能获得8000 SPS 的精确振幅。

此致、

桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在产品中使用的是评估套件/电路板(EVM)还是客户电路板?

    信号源是什么? 您是否使用 ECG 模拟器?

    --------------------------------------------------------------------

    我想问您的意思是什么、以及如何计算"在 HR 模式下以8000SPS 的速率采集 ECG 信号、我们将观察到振幅不精确度大约 +16%

    尤其是您的意思以及如何计算精度?

    ----------------------------------------

    您是否使用 EVM 和 ECG 仿真器尝试过类似的配置?

    您是否使用 RLD?

    您是否使用/启用任何呼吸和/或交流导联脱落检测?   如果是、您是否可以关闭/禁用它们以查看精度是否提高?

    --------------------------------------------------

    注:

    信号完整性、性能和准确度在很大程度上取决于、但不限于以下来源和因素:
    环境噪声、EMI、电极、电缆、凝胶、 皮肤条件、外部电路、电路板设计、RC /积分器电路调优、实验设置、
    身体、呼吸、肺部空气、行走/谈话、皮肤状况、 环境环境等

    产品设计取决于许多因素、变化、此处仅列出了一些示例-

    电极、受试者皮肤状况、机械、外壳、材料、 环境的影响。

    产品/系统电源、PCBA、机械、机箱、屏蔽、 接地、外壳设计、计算机、计算机和/或任何其他电源适配器的数据传输电缆以及操作/使用环境。

    然后、当与人体接触时、结果取决于电极/贴片材料/条件、电缆/导线材料/长度、凝胶、皮肤条件、身体、 呼吸、肺中的空气、行走/交谈等

    谢谢