This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE11612-SEP:电源序列

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE11612-SEP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1197824/afe11612-sep-power-sequence

器件型号:AFE11612-SEP

大家好、

我对 AFE11612-SEP 电源定序有疑问(第8.1节)。 对于建议的硬件复位、这可以通过命令来完成、也可以通过硬件复位引脚来完成。 此外、我还计划同时应用 DVDD、AVDD 和 AVCC (连接到同一电源轨)、然后向 IOVDD 供电。 我知道数据表显示了首选的电源序列、但我现在显示的电源是否有任何问题?

谢谢!

Connor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Connor、

    我们对该序列没有任何问题。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的反馈。 这里还有一个问题。  

    在我们为器件加电后、硬件复位如何? 这是需要通过硬件复位引脚完成的、还是可以通过软件命令完成的?

    谢谢!
    Connor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是必需的、但我确实建议将其作为一种方法来确保在一个潜在的欠压之后出现一个已知状态(除非系统有电压监控器或者被验证以确保所有电源轨在重新启动事件期间完全崩溃至低于 POR 电平)。  如果系统复位、但我们的器件以某种方式保持开启状态、则唯一的风险是。  我认为最好在上电期间保持硬件复位为低电平、或者在启动后发出软件复位。  这不是必需的。