This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8740H:FF/PA 模式-调制输出引脚的极性

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8740H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1225752/dac8740h-ff-pa-mode---modulation-output-pin-polarity

器件型号:DAC8740H

我没有简单的演示套件来进行实验、希望  这里有人能帮我理解。

我正在使用 DAC8740H 进行设计、以用于 PB-PA MBP 电源/接收器。  在 SBAA367应用手册中、调制输出引脚有效地激活一个电阻负载以在+总线电力线上创建18mApp 调制数据。  这从根本上将调制输出引脚信号的逻辑反转至总线("高"调制引脚信号在总线上产生"低"电平、"低"调制引脚信号在总线上产生"高"电平)。  这就意味着 DAC8740H 的调制引脚需要使用 IEEE 惯例曼彻斯特编码(1到0为零、0到1为1)来确保总线上的数据极性正确。  但是、DAC8740H 数据表的第8.3.3节第2段引用了 Thomas 惯例:"二进制0由低电平到高电平转换表示、二进制1由高电平到低电平转换表示"、这是总线上应出现的极性。

作为参考、FF/PA 调制是 Thomas 传统曼彻斯特编码、表示0到1的逻辑转换(上升沿)为零/空间、1到0的逻辑转换(下降沿)为1/标记(请参阅 IEC 61158-2图32和 FF-830 FS 2.1)。

在数据表的第8.4.2节中有一个参考"要发送反相的曼彻斯特编码数据、第一个字节0xEA 反相为0x15、第二个字节的前三位反相、因此第二个字节的值范围是0x60-0x7F。"

那么、这是否意味着在调制输出引脚驱动从总线吸收电流的 NPN/NFET 的配置中、UART 初始化序列应该反转、以使总线上的信号具有正确的极性?  这意味着前导码字节和开始/结束定界符也将由 DAC8740H 采用反向编码  进行调制、当数据包传输发生时正确吗?

希望这些问题的答案为"是"、您可以确认我的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:

    我相信您是对的。  我们在配置中有一个位、尤其是对于该功能。  

    谢谢。

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  由于 DAC8740H 无法访问这些寄存器、我不确定初始化序列是否 控制了预期的功能。